This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC28023:误差放大器的输出

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: UC28023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1601724/uc28023-output-of-error-amplifier

部件号: UC28023

你好、团队

在 UC28023 PWM 控制器中、如果我将误差放大器输出引脚与 IC 的反相输入端子短接、并且控制信号 ID 被馈送到同相输入端子、该逻辑在峰值电流模式控制下的工作方式如何、还请提供 IC 的 SPICE 模型(如果可用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anandkumar:  

    这些连接会将误差放大器配置为单位增益放大器、其中 输出将只与同相输入(您的外部控制信号)匹配。  通过在 UC28023 的 RAMP 引脚处施加与电流成比例的信号、可将此配置与电流模式控制结合使用。

    此器件没有可用的 SPICE 模型。

    谢谢、

    John