This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV603:有关 GLB 电路输出在热插拔过程中容易损坏 DRV603 的问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV603, DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1601322/drv603-regarding-the-issue-where-the-glb-circuit-output-is-prone-to-damaging-the-drv603-during-hot-swapping

部件号: DRV603
主题: DRV135 中讨论的其他器件

GLB 电路的输出接口使用 RJ45 连接器。 在热插拔期间、存在损坏 DRV603 的风险。 如果您能帮助确定原因并提供改进建议、我们将不胜感激。 谢谢你。

附件是原理图:

RX.pdfTX.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将查看您的帖子、并在下周初发表进一步评论。 请在节假日留出一些时间。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一般而言、DRV603 似乎用于在差分模式下驱动负载、该负载将左右通道与相反相位信号组合在一起。 这基本上不符合将单个负载连接到 GND 的预期目的、不清楚一个通道的输出流经另一个通道进行差分连接时的行为是什么。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有任何改进建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如前所述、您可以考虑使用 DRV135 等差分驱动器、而不是使用两个单端驱动器来形成差分输出。 虽然不清楚这是否会防止损害。
    不知道发生了什么类型的损坏、或者 RJ45 热插拔是如何导致这种情况的。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师