This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA205:开环增益的相位

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1601456/opa205-the-phase-of-the-open-loop-gain

器件型号: OPA205
主题中讨论的其他器件: OPA277

该芯片的开环增益相位似乎升至 0 以上?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于所有运算放大器、直流附近的相移为 180°。  这考虑了反相、因此会将开环测试信号施加到反相输入端。  在低频时、运算放大器只有一个极点(有时称为“主极点“)。  主极点会引入 90º Ω 相移。  主 极点的相移将处于极点以下一个十倍频程的频率、并在极点之后一个十倍频程结束、总相移为 90º。  在单位增益带宽附近(其中 Aol = 0dB)、大多数运算放大器将具有额外的极点和零点。  额外的极点和零点将在相位中发生进一步变化。  在本例中、在大多数运算放大器中、相位开始降至接近单位增益频率 90º Ω 以下。 减少  稳定性应用手册 介绍了第 7 节中运算放大器的一个简单模型。  更详细地介绍了主极点和次级极点和零点对相位的影响。  如果您查看许多运算放大器数据表、您将会看到一个与此处所示相位相似的图。  请注意、此处的图使相位看起来像是从 200º 开始。  这实际上是一个舍入误差、相位实际上从 180°开始 。

     此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、无论是从 180 度还是 0 度低频开始、由注入信号的点决定、如果在注入反相输入的信号中获得的图、它将从 180 度开始、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diverger、

    您是对的。  标准是将信号应用于反相输入、因为这样可以深入了解相位裕度。  相位裕度与运算放大器的稳定性有关。   上面链接的稳定性应用手册详细介绍了该主题。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kay

    感谢您的回答。

    我可以看到一些运算放大器的相位图、从低频时的 0 度开始、例如 opa277。 这是否意味着它在测试时使用不同的信号注入点、或者在绘制之前手动将测量的相位减去 180 度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diverger、

    是的。  您是对的。  通用标准是注入反相输入、使相移从 180 度开始。  OPA277 从零开始、因此相位裕度由 PM = 180 + Phase_ON_graph 给出。  例如、如果图中的相位读数为–120、则相位裕度为 180 +(–120)= 60 度。  如果相位从 180 开始、则可以直接将相位读取为相位裕度。   

    此致、艺术