This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4990:OPAx990 与 TLV910x 对比

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1601929/opa4990-opax990-vs-tlv910x

器件型号: OPA4990

除了最大电源电压外、这些芯片之间是否有任何差异? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    绝大多数规格和特性曲线是相同的。  检查规格时会看到这一点。 根据规格、您会看到一些非常小的差异。 例如、典型值和最小值 CMRR 不同 (最小 CMRR = 90dB、CMRR = 100dB)。  这种差异相对较小、而且不常见。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了、我想我只使用 TLV 器件、除非我需要超过 16V 的电压、因为它的成本大约是 OPA 的一半。 他们是相同的 美元/ MaxVolt 规格 :)