This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4820:当负电源轨首次上电时、正电源轨被拉至−0.8V

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1599823/opa4820-positive-rail-pulled-to-0-8-v-when-negative-rail-powers-up-first

部件号: OPA4820

尊敬的专家:

我使用了  LT1129. 要生成的 LDO +4.5V  中的示例 V+电源轨 问题 TI OPA4820 示例。
当我 首先给正电源轨上电 然后是 −4.5V 电源轨 、电路工作正常。
但是,如果我  首先为−4.5V 电源轨加电 然后是 正电源轨 即运算放大器 V+节点被拉至≈ −0.8V  。 这可以防止 LT1129 启动,因为它的输出是 强制为低电平 、并且即使我之后尝试启用它、调节器仍保持低电平。

问题

  1. 为什么正电源轨下拉至≈ −0.8V —运算放大器中是否存在反向电流 V+引脚
  2. 启动 OPA4820 特定器件 上电‑序列

此致、

Marin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marvin、

     我们最后提出了一些问题:

    1. 在给电源轨上电之前、OPA4820 是否有有效电压输入?
    2. OPA4820 没有特定的上电序列。 一个电源轨与另一个电源轨之间的供电距离有多远?

    谢谢您、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    在给电源轨上电之前、OPA4820 是否存在有效电压输入?
    • 否、在给电源轨上电之前没有电压输入。 负输入通过电阻器短接至 GND、而正输入处于高阻态(因为此时没有输入)
    OPA4820 没有特定的上电序列。 一个电源轨与另一个电源轨之间的供电距离有多远?
    • 我不确定这一点、但如果先给正电压轨上电、然后再给电压电源轨上电、就没有问题。

    跟进问题:

    1. 如果先对负电源轨供电、电流是否会回流到运算放大器的正电源轨? 当 首先为负电源轨供电−4.5V、然后为正电源轨供电+4.5V 时 、提供+4.5V 的 LDO 仅测量−0.8V 的电压。(注意:运算放大器的正电源轨由该 LDO 供电、LDO 似乎崩溃了。) 此外、当 I 为仅负电源轨供电且使正电源轨保持未通电状态时、在正电源轨上测得的电压仍约为−0.8V  

     此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marvin、

     感谢您提供更多详细信息!

    1. 当提到正输入处于高阻态时(接地阻抗是否为高阻抗,还是悬空?)
    2. 不用担心、我和我的团队一起检查、他们说时间不应该是问题。 我们认为、在正电压轨导通之前、向器件施加一种正电压、使二极管锁存。 客户能否为我们提供原理图? 此外、如果同相引脚悬空、它们是否可以尝试将其接地。

     对于后续问题、如果一次只有电源轨上电、我们的器件不会发生这种情况。 在放大器上电之前、如果放大器的输入/输出上存在另一个电压、则会发生这种情况。  

    此致、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zima、

    你好。  原理图是机密的、我只能提供方框图。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marvin、

     不用担心、方框图非常有用! 想想一个通道与下一个通道之间的连接、反馈会防止输入悬空、我想这应该是合适的、因此这不应该是问题。 他们能否尝试不使用 SigGen_In+VE 和 SIGGEN_VCM_AWG/数字引脚的关闭状态、是否可以为其通电但振幅为 0V? 只需确保没有输入悬空并且有一个直流接地路径。  

    谢谢您、
    Sima