This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0311S-Q1:AMC0311S-Q1

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO224, AMC0311S-Q1, AMC3330, ISO122, ISO121, AMC0380D, INA851, SN6501, SN6507, OPA991, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1575596/amc0311s-q1-amc0311s-q1

器件型号: AMC0311S-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC3330ISO122、ISO124、 ISO121、ISO224 AMC0380DINA851SN6501SN6507、OPA991TLV9001

工具/软件:

尊敬的 TI 放大器团队

我面临接地环路问题、这会导致放大器链中出现 50Hz 接地环路。 这个放大器  

AMC0311S-Q1

与差分放大器一起破坏接地环路。

您是否有类似的架构器件可提供 5V 或 10V 电压而不是 2V 电压? 请告诉我,我期待着很快收到你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patil、使用隔离放大器可以有效地断开接地回路。 在这种情况下、它充当 正常工作 隔离。 AMC0311S-Q1 是一款用于实现此功能的出色通用构建块。 缺点是、您还需要为其创建隔离式电源(因为您不能共享接地,因为您存在接地环路问题)。

    您可以考虑的另一个器件是带有差分输出和集成式 DC/DC 转换器的 AMC3330。

    我们确实提供具有 5V 或 10V 输出的器件 — ISO121、ISO122、ISO124。 请注意、这些是旧器件(仍大量使用)且成本高昂。

    此致、  

    Jiri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiri、

    得益于回调,我的实际应用是带有高阻抗传感器的非常敏感的模拟链。 我想按现有的顺序分解接地环路。 我的最大输出将是+/–15V 的正弦波、理想情况下我希望隔离放大器提供单端输出。 由于隔离放大器的输入信号将是以 0V 为中心的单端输入、存在一定的偏置、峰值为+/–15V。 希望您了解我的应用。 隔离 ISO 系列提供的等级是什么。

    ISO121、ISO122、ISO124 和 ISO224 放大器与 AMC3330 和 AMC380D 之间有何区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    请你回答我在刚才的答复中提出的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、  

    您提到一个非常敏感的模拟信号链 — 是否考虑改用 Δ — Σ 调制器? 调制器是一种可以获得出色信号保真度的推荐器件。 这样做很简单 — 隔离式放大器是采用同一封装的 Δ — Σ 调制器和滤波器。 在我们的 AMCxxxx 产品系列中、我们使用电容隔离将数字信号穿过隔离栅。 这意味着、一个封装中实际上有模数和数模转换。 每次转换都会自然地增加信号的噪声和误差。通常、具有隔离式放大器的应用会使用另一个模数转换器来处理信号。 这意味着-> A/D -> D/A -> A/D 转换。 调制器存在的问题是、它们需要专用的 Δ — Σ 滤波器模块(例如 C2000 MCU 中的 SDFM)。

    现在回到您的问题:

     AMC3330 和 AMC 0 380D 是现代设备。 特别是 AMC0380D 今年全新发布(通常为隔离式器件 AMC 的产品系列) 0 XXX)。

    ISO12x 系列可追溯到 Burr-Brown 的发展历程。 例如,ISO122 从 1993 年开始。 它们在性能和技术方面都是古老的设备。 该系列不使用 Δ — Σ 调制器进行 ADC 转换。 然而,某些保守的市场仍然使用这些部件。

    ISO224 已经是 2018 年发布的较新器件。 它使用一种支持 Δ — Σ 转换的现代方法。 输入范围为+/–12V

    AMC0380D 是一款高压检测器件。 您不需要这个。

    在我们的产品系列中、您无法仅使用隔离式放大器来解决您的设计难题。 您需要将其与输出端的差分放大器(我将使用 OPA911)配对以提升隔离式放大器的电压。

    此外、还需要在输入端实现衰减。 传感器具有高阻抗。 因此、我建议使用 增益能够小于 1 的仪表放大器。 INA851 可以降至 0.2。

    PS:还有一种方法可以使其完全模拟。 请看一下 SIM984 斯坦福研究隔离放大器。 操作和维修手册可在线获取。 它包含原理图。 它使用线性光耦合器进行隔离。 我们不制造这些元件。 但是、如果您决定遵循此路径、请查看 SN6501、SN6505 或 SN6507 推挽式变压器驱动器以生成隔离电压。

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    感谢您的回答。 我无法使用 SIM984 方法、因为我的器件需要非常紧凑。

    根据您的回答,Σ — Δ 调制似乎将确保出色的信号保真度。 AMC 系列也是如此: AMC3330 和 AMC 0 380D 使用它? 还是采用电容式方法遵循传统的模数和数模转换方法?

    ISO224 是否采用 Σ — Δ 调制? 您之前提到过、我只是想确认一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、  

    我推荐的所有器件 (AMC 和 ISO224) 都使用 Δ — Σ 调制。 但实际上、这仍然是模数和数模转换。  

    Δ — Σ 调制器是 AD 转换器的一种形式。 Δ — Σ 滤波器是一种 DA 转换器形式。

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    感谢您提供的信息。 我有一个后续问题、AMC 和 ISO 224 器件中哪一 个的 AD 和 DA 转换会引入更少的错误? 这种错误的介绍是否可以量化? 我可以在校准设置中将该误差裕度考虑在内。

    在您的评论 中、您提到了我们的 AMCxxxx 产品系列中的这一点、我们使用电容隔离将隔离栅与数字信号穿过、这里我不会感到困惑、ISO224 是否也使用电容隔离? AMC 和 ISO224 器件之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO224 还使用电容隔离。 我对这款产品不太了解,但我认为它是作为旧 ISO12*系列的更新而设计的。

    它还使用 Δ — Σ 转换。 说到错误、我将为您提供相应的器件数据表和在线比较工具。 总体误差是多个源((THD、SNR,失调电压误差,增益误差,漂移)的组合。 我很难量化它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    感谢您回答我的问题、我想到的一个问题是将馈送到放大器的交流信号的频率。 我感兴趣的交流信号的频率为 1Hz 至 100kHz、这是否可以通过 ISO224 或 AMC3330 可靠地传递? 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumeet:AMC3330 的典型带宽为 375kHz(达到–3dB 点)。

    请参阅器件数据表的图 5-9 和 5-10。

    在 100kHz 下、相移已经是–50 度。 这是您需要考虑的问题。  

    根据版本的不同、ISO224 的带宽较低、为 185/275kHz。 在 100kHz 下、相位已经滞后 90 度(器件数据表中的图 19、图 20)。

    根据经验、我们建议带宽始终至少是目标信号的十倍。 但是、我们没有任何 1MHz 器件。   

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiri、

    我注意到 AMC3330 的噪声性能优于 ISO224、但我担心的是 AMC3330 所需的电阻分压器、我有+/–15V 30Vpeak 到峰值信号、我需要将其引入 AMC3330 的 VFSR 区域。 您能帮我解决这个问题吗? 我略微对 Rsns 值感到困惑? 可以帮我解决这个问题吗? 其次、在 AMC3330 之前、我在整个放大器链中使用隔离式电源、是可以将其接地连接到 AMC3330 的 HGND、还是应该将其保持开路状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    您能回到我之前的问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    您能回答我前面的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、  

    如需电阻分压器设计方面的帮助、请参阅本文档中的电路指导手册: https://www.ti.com/lit/eb/slyy234/slyy234.pdf

    是的、AMC3330 的输入信号和通过先前元件的模拟信号都需要以同一网络为基准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我要谈 Jiri 之前的评论、他提到了使用 OPA911 来提高 ISO224 的差分电压、我希望+/–4V 的 ISO224 电压提升到+/–5V、您可以建议合适的器件吗、该器件应该具有差分输出。 我尝试搜索 OPA911、找不到具有相同编号的器件。 请仔细研究一下。 我期待尽快收到您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:  

    您能看看我的疑问吗? 我希望 ISO224 的输出以 0V 为中心、是否有可能? 如果你不能帮我一个建议这样做的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、  

    ISO224 仅为单电源供电。 若要获得电压约为零的输出、应如下所示:

    PS:我之前所说的运算放大器是 OPA991。 有一个拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiri、

    感谢您发送的电子邮件、您能为我推荐一款非常适合您在之前的帖子中推荐的放大器的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、  

    TLV9001 应该足够了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的建议、但我需要将 ISO224 的输出放大到至少+/–10V 差分信号、您能为我推荐这两条线路上的器件吗? 对于一个型号、我还需要 OPAMP 的真正差分输出、对于另一个型号、则需要单端输出。 先前的信号链保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、  

    这些问题超出了我对通用产品系列的专业知识范围。 我建议在他们的论坛上开始一个新主题,以获得正确的建议。