This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138-Q1:LTspice 仿真中的输出电压不匹配

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1602351/ina138-q1-output-voltage-mismatch-in-ltspice-simulation

器件型号: INA138-Q1

您好、

我已经尝试使用 LTspice 对电流检测放大器 INA138QPWRQ1 进行仿真。 仿真参数如下:

输入电流= 50mA

负载电阻器= 249k Ω(增益= 50)

 

根据我的计算、输入引脚上的差分电压必须为 45.5mV、这符合仿真结果、但输出电压必须为 2.26V、但在 LTspice 中得到的是 1.122V。

我附上 LTspice 原理图以及下面的电压标签:

2486aa19-8156-44a8-8638-b043bd532e77.png

可以帮助我调试这个问题吗? SPICE 模型是否存在故障?

谢谢你。

 

此致、

Srikar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikar、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    由于美国假期、我们目前不在办公室。 当我们返回星期五时、有人会回复、1/2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikar、  

    问题在于电路、因为您当前配置了该电路、所以它会导致共模超出器件的允许范围。 通常、器件的负载线路侧需要在电路中接地、并为器件引脚提供适当的 Vcm。 根据屏幕截图、您的 VCM 为~1.1V、其中器件允许的最小值为 2.7V。 我能够重新创建您在 TINA 仿真中看到的相同电压、并在向器件提供有效 Vcm 后重新生成校正的电压:

    东方报:

    更正了: