This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:ABZ 编码器设计

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1600473/ths4551-design-for-abz-encoder

部件号: THS4551
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

团队、
下面是文本的优化版本:

“客户正在设计一个 ABZ 信号系统、该系统使用 THS4551 将单端信号转换为差分输出、以满足线性电机编码器应用的需求。 RD 确认该设计适用于 SIN/COS 信号输入 (A/B)。 但是、当施加方波信号 (Z) 时、输出波形变得异常。

规格:

  • 类型:单端输入至差分输出转换器
  • OPA 偏置电源:3.3V
  • 输入信号电平:0V - 3.3V(方波信号)
  • 输出信号电平:+/–1Vpp(方波信号)
  • 应用:线性编码器
  • 频率:100kHz

附件是仿真设计。“    

 

 

 

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我将在此电路副本中进行仿真、并在此处提供结果和发现结果。   

    请注意:当从低电平摆动至 VS-时、THS4551 FDA 仅在输入端是轨到轨、THS4551 FDA 无法在输入端摆动至 VS+。  输出为轨到轨输出。

    请尝试在仿真中使用 5V 电源、以查看问题是否解决。  您可在器件数据表中查看 THS4551 FDA 的输入共模范围。  可以在电气特性表中找到该信息。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alec、我将与客户核实 5VCC 是否可以在他们的系统中接受! 我们期待您的仿真结果。

    此致和 Merry X 的 MAS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    希望您度过一个愉快的假期;我将等待客户的更新并在仿真中取得进展。

    此致、

    Alec