Other Parts Discussed in Thread: INA186, INA240
器件型号: INA186-Q1
主题中讨论的其他器件: INA186、 INA240
大家好、当我们使用增益为 50 的 INA186A2QDCKRQ1 时、我们发现其输入和输出结果之间存在显著偏差。
VPWR 为 13.51V、线圈电阻为 5.1 Ω、以 16kHz 的频率驱动低侧 MOS、我们在占空比为 9%、18%和 27%的情况下测试了波形、但输入/输出误差非常大。
9%:理论电流值= 13.51/5.1 * 9%= 0.238A;INA186 输出= 0.173A;通过钳位实际测量的电流= 0.137A
18%:理论电流值= 13.51/5.1 * 18%= 0.477A;INA186 输出= 0.555A;实际测得的过孔钳位电流= 0.394A
27%:理论电流值= 13.51/5.1 * 27%= 0.715A;INA186 输出= 0.911A;实际测量的过孔钳位电流= 0.635A
我们还检查了 PCB 布局并使用了开尔文布线、因此请帮助研究 INA186 的输出误差如此大的原因。
单一接地
18%占空比