This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:误差放大器应用的 OPA320 原理图

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1600509/opa320-schematic-of-opa320-for-error-amplifier-application

器件型号: OPA320
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

主席先生/女士、  

我是 Vishaal、担任硬件工程师。 我们计划使用 OPA320 作为误差放大器、反馈来自整流器输出、为 700V DC、应下拉至 2V 至 3V、而基准电压将为 2V 至 3V、也是直流电压。因此、如果您可以发送、我们会有所帮助  OPA320 基准电路 将误差放大器配置为可用于上述应用。

谢谢、  

Vishaal S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishaal、

    我不清楚您要 做什么。  如果您尝试测量高达 700V 的整流器电压、请参阅下面的示例操作方法。   否则、请修改所连接的 TINA-TI 电路、或提供清晰的说明/绘制所需输入与输出间的关系图。

    您可以点击以下链接来下载免费的 TINA-TI: https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    e2e.ti.com/.../Vishaal-OPA320.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    距离您上次回复已超过两周。  我现在关闭该主题。