This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4192:设计查询。

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4192, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1588877/opa4192-design-inquiry

部件号: OPA4192
主题: OPA192 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我在电路板中使用的是放大器 OPA4192IPWR。 在我的设计中、我将为 OPA4192 放大器提供 DAC AD3552R 的输出、在另一种情况下也用作单位增益放大器。

信号链图如下共用

image.png

1.因为它是一个通道放大器,所以我只想为我的应用选择 3 个通道。 我能否将未使用的通道设置为 NC、或者需要任何特定的端接。

电路中是否必须使用 Riso 电阻器和 Cload。 如果必须、我应该选择哪些值。

对于单位增益放大器、以下电路是否正确。 请确认 Riso 和 Cload 值是否正常。

image.png

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    1. 您应在缓冲器配置中将未使用的运算放大器连接到接地输入端。  请参阅  未使用的运算放大器—该怎么办? 
    2. 使用运算放大器驱动容性负载时、应使用隔离电阻。  OPA4192 数据表的表 3 中提供了详细信息、可帮助您选择正确的 RISO 值。  对于 0.1uF 电容器、表格表明对于 45°至 60°的相位裕度、可以使用 6.2 Ω 和 15.8 Ω 之间的电阻。  45 度被认为是可接受的最小相位裕度、因此为了获得设计裕度、您应选择大于 6.2 Ω。
    3. 对于您的电路、隔离电阻器和容性负载是可以的。  我不能对您的运算放大器连接充满信心。 这不能用作单位增益电压配置(标准同相缓冲器)。   这也不会用作单位增益反相放大器 (G =–1V/V)。  它可以用作跨阻放大器、但我认为这不是您的目标。

    我希望这对艺术有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我将 OPA4192 与 DAC AD3552R 连接在一起。  

    我将分享下面这个部分的原理图

    第一种情况:

    按照共享方框图、DAC 的输出连接至具有增益= 2 配置的 OPA4192。

    由于是 3 通道放大器、因此连接来自 3 个 DAC 通道的输出。

    1.我根据 AD3552R 评估板配置使用开关提供了不同的增益选项。 这很好吗?

    DAC 的输出电流输出想要转换为电压输出、因此想要充当跨阻放大器。 所提供的配置是否正确?

    请提供有关原理图的反馈

    e2e.ti.com/.../OPA4192-with-DAC.pdf

    AD3552R 评估板参考链接: https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/user-guides/eval-ad3552r-ug-2217.pdf

    (我不是使用 AD8065ARZ、而是使用 OPA4192

    第二种情况:

    在第二种情况下、OPA4192 希望配置为增益为 1 的缓冲器。

    在这种情况下、放大器的输入为单端输入。 我的配置是否正确?

    2.请检查原理图并提供您的反馈意见。

    e2e.ti.com/.../OPA4192-with-unity-buffer.pdf

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    请忽略前一条注释、因为文件原理图文件共享的 GOT 不匹配。

    我将 OPA4192 与 DAC AD3552R 连接在一起。  

    我将分享下面这个部分的原理图

    第一种情况:

    按照共享方框图、DAC 的输出连接至具有增益= 2 配置的 OPA4192。

    由于是 3 通道放大器、因此连接来自 3 个 DAC 通道的输出。

    1.我根据 AD3552R 评估板配置使用开关提供了不同的增益选项。 这很好吗?

    DAC 的输出电流输出想要转换为电压输出、因此想要充当跨阻放大器。 所提供的配置是否正确?

    请提供有关原理图的反馈

    e2e.ti.com/.../6180.OPA4192-with-DAC.pdf

    AD3552R 评估板参考链接: https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/user-guides/eval-ad3552r-ug-2217.pdf

    (我不是使用 AD8065ARZ、而是使用 OPA4192

    第二种情况:

    在第二种情况下、OPA4192 希望配置为增益为 1 的缓冲器。

    在这种情况下、放大器的输入为单端输入。 我的配置是否正确?

    2.请检查原理图并提供您的反馈意见。

    e2e.ti.com/.../8156.OPA4192-with-unity-buffer.pdf

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    第一种情况的响应:

    1.您的问题 : AD3552R 评估板使用开关来配置增益、这是否正常?  是的。  这是一件很常见的事情。  您应考虑开关的任何导通电阻、因为它会影响增益精度。  机械开关具有非常低的导通电阻、通常不会影响增益精度。  FET 开关可能具有高导通电阻、并可能影响增益精度。  机械开关 磨损(它们在断开前只能切换次数有限)。

    2.  回答您的问题 : DAC 输出是电流、需要使用跨阻放大器将电流转换为电压。  您的配置是否 正常?  下面是 跨阻放大器的图像。  根据您的输入电流和所需的输出范围选择 RF。  如果输入电流为+/–10V、则可以选择 10k 反馈来获得+/–10V 范围 (Vout =–1mA  * Rf)。  根据带宽要求 (f = 1/(2*PI*RF*CF) 选择您的 Cf。  不要忽略 CF、因为它有助于提高稳定性和噪声。   请注意、ADI 器件将射频电阻器保留在 DAC 内部。  ADI 器件的引脚允许跨 RF 连接反馈电容器。  ADI EVM 使用旋转开关来选择不同的反馈电容器和内部反馈电阻器。

     3.向 DAC 显示 OPA4192 的示意图 看起来不错。  唯一的注释是、将电容器直接放置在任何运算放大器的输出端都会导致不稳定(振荡)。  小电容不是必需的问题。  您的原理图显示了一个 100pF 电容器、这对于 OPA4192 是合适的、但我建议使用 49pF 或 10pF。  您的负载可能有额外的电容、这会增加 100pF。  严格来说、您可以保持 100pF、但我建议减小该值。

    对第二种情况的答复:

    1. 回答您的问题 :缓冲器原理图是否正确。  是的、您的配置正确。

    2.  回答您的问题 :检查缓冲器原理图。  您的电路通过在反馈中安装零欧姆电阻器来实现缓冲器、并且对于从反相输入连接到地的电阻器、请勿组装该电阻器。  运算放大器输出端也有一个零欧姆电阻器。  我喜欢这种配置、因为它可以让您在需要时灵活地将电路更改为增益电路。  它还为您提供了安装非零输出电阻器的可能性、如果您遇到稳定性问题、这将有所帮助。  您唯一可以添加的是 DNP 反馈电容器。   我认为这不是必需的、但可以添加该组件、以防您将来希望该电路具有灵活性。

    希望这对您有所帮助。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 艺术凯 

    感谢您的反馈。

    在第一种情况下。

    CF 电容器应放置在原理图中的何处。 如您在图像中所述、我是否应该在 DAC 的 NCAP0 引脚和 PCAP0 引脚之间连接 CF 电容器。

    我在输出端连接了 Riso 360E 串联电阻、作为 100pF 输出电容器的建议。 根据您的反馈、如果我在输出端保持相同的 360E 或我应该更改电阻值、那么添加 10pF 来代替 100pF。 此外、在我当前的设计中、提供 100pF 电容器作为一个选项、未组装。 是否必须在输出端提供该电容器。

    请确认上述问题。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 艺术凯 

    V+和 V-引脚的电源电流是多少。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    1. CF 电容器与 RF 并联。  CF 和 RF 是反馈元件的通用术语。  这些元件从运算放大器输出端连接到反相输入端。  在您的情况下、射频位于 ADI DAC 内部、而 CF 位于外部(连接在 NICAP 和 PCAP 引脚上)。
    2. 隔离电阻器应有助于处理容性负载。  对于您的隔离电阻、您可以使用 10pF 或 100pF。
    3. 电源电流相对独立于电源电压。  请参阅 OPA192 的下图:

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 艺术凯 

    1.在当前的电路板设计中、AD3552R DAC 的输出首先由配置为跨阻放大器的 OPA4192 进行处理。 然后信号通过一个隔离变压器、后跟一个使用另一个 OPA4192 的单位增益滤波器级。 最后、使用 LT1227CS8#PBF 对信号进行缓冲。

    您能否确认这两个缓冲器/放大器级的级联是否会在系统中引入任何信号完整性问题或信号损失?

    在第二种情况下、OPA192 放大器的单个输出分配给 OPAx192 系列缓冲放大器的 14 个通道。

    您能否确认将一个信号馈送到 14 个缓冲放大器通道是否会引入任何负载、信号完整性或稳定性问题?

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    1. 级联两个缓冲器对信号完整性的影响极小。  每个放大器都会有一些噪声和失真、因此总噪声和失真会略微变差。
    2. 将 OPA192 连接到 14 个 OPA192 缓冲器的输入端不应出现问题。  每个 OPA192 具有大约 1pF 的输入电容。  布线还会增加输入电容。  假设总引线电容为 10pF、则容性负载将为 14pF + 10pF。  OPA192 可驱动超过 200pF 的电容、因此不会出现任何稳定性问题。  OPA192 的输入阻抗非常高、因此也不会对放大器施加负载。  作为预防措施、您可以在驱动放大器和 14 个缓冲器之间添加一个 10 Ω 电阻器。

    此致、艺术