This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560SW:TAS 驱动程序的虚拟化可用?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2560, TAS67524-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1603461/tas2560sw-virtualization-of-tas-drivers-available

器件型号: TAS2560SW
Thread 中讨论的其他器件: TAS2560TAS67524-Q1

尊敬的 TI 团队:

TAS 驱动程序(使用的是 TAS67524QDKQRQ1)是否有任何虚拟化可用于 SIL 环境中?  

有关以下 PMIC 的同一问题:TPS6522430RAHRQ1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    此帖子的器件型号字段中包含了 TAS2560、但根据您的描述、您实际上使用了 TAS67524-Q1、对吗? 我会将这篇文章重新分配给合适的团队。

    关于 PMIC、我建议仅使用 PMIC 器件型号创建一个新的 e2e 主题、这样也可以将其分配给相应的团队。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Patrick

    我们有一个有关如何生成驱动程序的指导文件、请查看以下内容。  

    tidrive.ext.ti.com/.../ce0530b1-7f02-4858-bdc3-485ed73ddc35

    访问代码:  }3Qp5rCD