This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VFC32:有关 VFC32 的 C1、C2、R1 计算的问题。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: VFC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1598614/vfc32-question-about-c1-c2-r1-calculation-for-vfc32

部件号: VFC32

大家好:

我的一位客户使用 VFC32 进行大规模生产。

他们还将使用 VFC32 作为他们的下一个产品。
此时、他们有以下问题来确认他们是否理解
关于 VFC32 是正确的。

您能给我一个最重要的答案吗?

问题 1:
它们对 R1 使用 20k Ω。
根据公式 1、Vfs = 20k Ω* 0.25mA = 5V。
它们对 C1 使用 220pF。
电容器值选择、
ffs =(33000pF/(220pF + 30pF)= 132kHz
这些公式是否正确?

问题 2:
5V 时的测量值为 122kHz。 测量值与计算值之间存在差异。 这种差异主要是由 IC 变化和 RC 变化引起的吗? 或者计算公式不正确?

问题 3
C2 是否影响输出频率?
如果没有 C2 值与图 2 中显示的值匹配、最好选择较大的值还是较小的值?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nakai-san、

    问题 1:
    所用的公式不正确。  
    由于目标频率~100kHz、因此我建议将 R1 更改为 40k Ω。
    则  Ffs =(33000pF)/(220pF + 30pF)= 132kHz 、满量程为 Vfs = 40k* 0.25mA = 10V。  

    如果客户想使用 R1 = 20k Ω。  
    则 Ffs =(66000pF)/(220pF + 30pF)= 264kHz、满量程为 Vfs = 20k* 0.25mA = 5V。  

    问题 2:  
    在 5V (122kHz) 下测得的值对我来说没有意义、它应该是 Q1 中计算得出的 264kHz 左右 — 我认为这不起作用,因为在 R1 = 20k 时、目标频率低于 200kHz。 我建议将 R1 更改为 40k Ω、以便在满量程频率输出下产生 25%的占空比。

    R1 应为金属膜电阻器、C1 应为 NP0 陶瓷电阻器(确保电压余量为 2 倍)。  

    问题 3:  
    当 R1 = 40k、C1 = 220pF 时、我建议采用大于或等于 1nF 的 C2。 建议为 C2 使用聚碳酸酯电容器。  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolina、

    非常感谢您的答复。

    客户希望将 VFC32 设置为 5V VFS 和 132kHz FFS。
    VFC32 是否未实现此功能?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nakai-san、  

    请参阅随附的 Excel 文档、其中包含 C1 和 C2 的计算值 (针对客户用例)。 e2e.ti.com/.../VFC32_5F00_equations.xlsx

    由于标准电容器值和计算值会有所不同、因此预期会有一些变化、但 C1 240pF 和 R1 20k Ω 的输出频率应为 139kHz。

    C2 需要设置为最小 758pF、以确保积分器输出电压保持在线性范围内。  根据计算结果选择了标准值 820pF、但这可以更大、如 Carolina 提到的那样。 这会影响稳定时间、也会在 Excel 文档中进行计算。  

    客户是否设置了与数据表中的图 1 类似的原理图?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 卡罗来纳州阿什利、

    非常感谢您的大力支持、我很抱歉晚了我的答复。

    >客户是否按照数据表中的图 1 设置了原理图?
     ->是的。 它们的原理图与图 1 相同、每个器件的参数如下。
       R1=20k Ω
       C1=220pF
       C2=470pF
       VCC =+12V
       VCC =–12V

       当 Vin=5V 时、实际频率约为 122kHz

    他们目前的问题如下。
    您能给我提供您的答案吗?

    问题 1:
    根据公式 1、Vfs = 20k Ω* 0.25mA = 5V。
    从图 2 电容器值选择中可以看出、 Ffs =(33000pF/(220pF + 30pF)= 132kHz、因为 C1=220pF
     计算结果是否正确?

    问题 2:
    其目标频率 约为 132kHz。 在这种情况下、R1 必须是 40k Ω、就像 Carolina 所说的那样? 不能使用 20k Ω 电阻器?

    问题 3
    它们使用 470pF。 该电容值是否太小?

    非常感谢您的答复。
    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kazuya-San ,希望你做得好。

    R1 可根据输入范围从根本上进行设置。 虽然 R1 会影响您的下游频率转换公式、但务必要首先选择该 R1 值、因为这是调节输入范围的主要方法。

    由于我假设我们使用 5V、因此可以使用 20k Ω 电阻。  

    问题 1:

    没错、这一切都是正确的

    Q2:如果要使用 5V 输入范围、您可以利用 20k Ω 电阻。 根据您提到的上述公式、我们使用 20k Ω 电阻器进行计算。

    问题 3:

    是的、470pF 太小。 Ashley Shared 的这个不错的计算器的最小元件值为~760pF、下一个标准元件值为 820pF。  需要注意的是、该 C2 充当三角波发生器的积分电容器。 如果该组件尺寸调整不当、会导致该发生器的斜率太高、导致产生的波形具有明显的非线性。 即使是 1nF 之类的器件也很合适。 如果尺寸太小、就会出现线性问题。 如果我们调整非常大的 10+nF 大小、我们将 在积分器上形成更大的时间常数、从而导致转换延迟更大。 值得一提的是、较大的 C2 有时在无需快速响应的情况下会很有用。 较大的 C2 值将有助于减少输出纹波。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    非常感谢您的答复。

    我可以问您以下几个其他问题吗?

    问题 1:
    我们可以在图 2 的图中看到 2 个公式如下所示。
    公式 1:C1=33000pf/FFS (kHz)–30pF
    公式 2: C1=66000pf/FFS (kHz)–30pF

    请告诉我如何使用这些公式。 哪个公式正确使用?
    当 Ffs (kHz) 范围为 1kHz~200kHz 时、是否使用公式 1?
    当 Ffs (kHz) 范围为 200kHz~500kHz 时、是否使用公式 2?


    当 R1 为 40k Ω 时、是否使用公式 1?
    当 R1 为 20k Ω 时、是否使用公式 2?

    问题 2:
    我知道 C2 值 (470pF) 太小。
    您说它应该为 820pF 或以上并且应小于 10nF。
    C2 小于图 2 中图形中的值是不好的。
    但是、如果它略大于图 2 中的图形值、是否可以?

    问题 3
    假设外部元件没有误差、
    图 2 中图形的满量程频率有多大变化?

    非常感谢您的答复。

    此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kazuya-San

    请告诉我如何使用这些公式。 哪个公式正确使用?
    当 Ffs (kHz) 范围为 1kHz~200kHz 时、是否使用公式 1?
    当 FFS (kHz) 范围为 200kHz~500kHz 时、是否使用公式 2?

    正确、公式 1 适用于低于 200kHz、公式 2 针对高于 200kHz 进行了优化。  

    明白、发生这种急剧跳变是由于从公式 1 到公式 2 时、一次性计时器占空比从 25%设置为 50%所致。  已确定这些公式可为器件提供出色的线性度。  

    [quote userid=“190215" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1598614/vfc32-question-about-c1-c2-r1-calculation-for-vfc32/6175563
    我知道 C2 值 (470pF) 太小。
    您说它应该为 820pF 或以上并且应小于 10nF。
    C2 小于图 2 中图形中的值是不好的。
    但是、如果它略大于图 2 中的图形值、是否可以?

    正确、820pF 被视为建议的最小电容器尺寸。 在某些情况下、小于该值将导致积分器出现问题。 较大就可以了、但它可能会减慢转换时间。 有时、这种较长的转换时间被认为有利于降低噪声和纹波。  

    [quote userid=“190215" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1598614/vfc32-question-about-c1-c2-r1-calculation-for-vfc32/6175563
    假设外部元件没有误差、
    图 2 中图形的满量程频率有多大变化?

    这会变得更加复杂、但数据表中有一个专门用于此规格的部分:

    首先、我们必须将它们分为不同的术语、分别是与 FSR 相关的误差和绝对误差。  

    最常见的误差源之一是简单增益误差。  

    增益误差是指 理想斜率与实际斜率之间的差值。 在本例中、我们指定 器件具有 +–5%的典型增益误差。 对于需要更好性能的用户、图 3 展示了如何调整部件以获得更好的性能。 请记住、该增益误差将是传递函数的恒定比例因子。  

    增益漂移是指增益误差如何随温度变化(以 PPM/C 表示)

    线性度与增益误差相关、而是指定了 GE 在特定频率范围内的变化方式。 就误差预算而言、该项有时可能相对较小、但这取决于频率范围以及用户是否要校准掉任何误差源。 对于此器件、典型的线性误差将小于 FSR 的 0.05%。 下面的图形显示了我们如何测量此参数:

    最后、存在与运算放大器类似的直流误差、其中 Vos 以 mV 为单位指定、Vos 漂移以 FSR 的 ppm 为单位、PSRR 以 FSR 的百分比/%为单位指定。  

    这些参数将具有与输入频率无关的直流误差。 同样、如果需要、可以使用图 3 来校准这些误差。  

    综上所述、误差预算取决于许多因素、包括温度、外部元件精度和输入频率。 显性误差往往是增益误差、但如果使用了硬件/软件校准、这可以大大减少。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。

    我可以很好地理解。
    我可以再问您一个问题吗?

    Q
    VFC32 是旧设备。
    您是否有任何与 VFC32 具有类似功能的新设备?
    如果您有、我想向客户推荐他们的下一个产品。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    没问题。 您说得对、VFC32 远离现代设备。 遗憾的是、V-F 和 F-V 转换器领域很久没有进行过重大投资。  

    但是、接收这些设备的反馈非常有价值、因为像 VFC32 这样的设备可能仍有市场。 客户是否希望利用任何关键规格/功能。 客户是否有理由喜欢基于微控制器的方法而不是使用 VFC32 等分立式器件?  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    非常感谢您的大力支持。

    他们使用 VFC32 的产品是一个积分电流表。
    此外,生产量非常低,他们没有任何计划来设计新产品。

    他们的设计资源是不够的。 因此它们会继续使用相同的旧设计。  

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。