This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518DESIGN-CALC:LTSpice simulatio

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, LMH7220, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1596319/lmh6518design-calc-ltspice-simulatio

器件型号: LMH6518DESIGN-CALC
主题中讨论的其他器件: LMH7220、PSPICE-FOR-TI、 TINA-TI

你好。 我尝试仿真 (使用 LTspice)LMH7220 元件(在下拉列表中找不到)。 为此、我已下载 LMH7220:申请获取 SPICE 模型 — 放大器论坛-放大器 — TI E2E 支持论坛  (0576.LMH7220.zip ) 中提供的组件。 在尝试进行仿真时、我没有预期的直接响应、此外、引脚编号不是数据表中提供的编号。我有另一个适用于 LTspice 的 LMH7220 模型?、可能我在仿真中遇到了问题?

在 advamnce 中非常感谢、

此致。

LMH7220.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    在同一窗口上绘制所有信号时、难以区分仿真波形。 您能否与不同窗口上的信号共享另一幅图像?

    对于 LVDS、端接电阻器需要是 接收器侧 OUT+和 OUT-之间的单个 100Ω 电阻、而不是两个 100Ω 连接到 GND。 您能否请在更改终端电阻后重新运行仿真?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的一天   非常感谢您的答复。 是的,我意识到,在我发布后,我虽然删除了这篇文章。 现在仿真效果良好。 但也有一件事。 组件模型的针脚值仍然不正确。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    是否有办法让您分享您在 PIN 上看到的内容? 此外,我不能调试任何涉及 LTSpice 的问题,因为它是竞争对手的模拟器。 您是否可以进行仿真 TINA-TI 或 PSpice-for-TI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    已经有一段时间了、我们已经从您那里听到了。 如果您有任何其他更新、请重新打开此帖子。