This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:扩展 VBus 电压、ZVBUS 稳定性

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1603450/ina228-extending-vbus-voltage-zvbus-stability

器件型号: INA228

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我正在使用 INA228 进行设计、希望将 Vbus 的范围扩展至大约 180V。 电流测量发生在低侧、因此没有问题。 数据表显示了 Vbus 处的内部分压器:

  

与 (https://www.ti.com/tool/TIDA-00528) 类似、我想简单地在 Vbus 前添加一个 1.8MΩ Ω 低 TC 串联电阻。 数据表提供了相当宽的输入阻抗 ZVBUS 范围 — 但只要 ZVBUS 稳定、我就不介意、因为我将测量/校准所产生的分压比。

这是合理的解决方案、还是我应该期望 ZVBUS 随着时间的推移而消失?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我们的客户还添加了。

    当然、可以使用分频器和缓冲器、但为了获得 ADC 的全分辨率、我必须使用输出摆幅为 80V 的缓冲器。 此时、实施我自己的电压测量更有意义。
    上述分压器解决方案需要相当高的空闲功耗、以减少 Z_VBUS 变化的影响。

    我想知道数据表中列出的 Z_VBUS 阻抗范围是否是制造差异、然后是合理稳定。 一些初步的原型设计告诉我它是。 我知道您无法向我保证任何漂移或 TC 数字。 我只是在寻找一个非正式的答案,如果这可能是值得时间验证自己.

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    是的、Z_VBUS 将因器件而异、但对于各个器件应保持一致。 请注意、如果您将器件置于关断模式、则引脚将进入高阻抗状态、但当您处于工作模式时、阻抗将与定义的保持一致。  

    此致、

    Mitch