This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:FOC 电流感应滤波–如何在不引入相位滞后的情况下添加保护?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1602889/ina240-foc-current-sense-filtering-how-to-add-protection-without-introducing-phase-lag

器件型号: INA240

尊敬的团队:

我正在开发一款 基于 FOC 的电机控制系统 一方 低侧电流检测 消息流 INA240(或类似的 TI CSA) 。 CSA 输出连接到 ADC、也通过进行路由 连接器和短电缆 、需要 系统 ESD 保护

我正在考虑一个 串联电阻器、小型 RC 滤波器和低电容 ESD 二极管 、但因为此信号是的一部分 FOC 电流环路 ,我很担心 影响环路稳定性的相位滞后 。  

任何相关的 TI 参考设计。

谢谢。此致  

Vinod J  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    TI.com 上有很多设计指南。 例如、以下是使用低侧电流检测的一个示例

    这是另一个使用 内联电流检测的示例。

    在这些设计中、电流检测输出和 ADC(控制器的)之间通常有一个 LPF。

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢您的参考设计。

    我看到 RC 低通滤波器通常放置在 CSA 输出和 ADC 之间。 由于该信号直接在 FOC 电流环路中使用、因此我想阐明:

    • 为了避免电流环路中出现过多的相位滞后、通常如何选择 LPF 截止频率?

    谢谢。此致  

    Vinod J  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    所需的 ADC 采样速度决定了放大器带宽和 LPF 的选择。 这是 一个视频 、详细介绍了这个主题。 它还链接到其他几个扩展了相关主题的文档/视频。  

    广