This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3472:PCN 发布后 IC 发生振荡

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TL3472, OPA2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1604292/tl3472-oscillation-by-ic-after-pcn-issuance

部件号: TL3472
主题中讨论的其他器件: OPA2992

您好、

我使用 TL3472 制作了一个电压跟随器电路。 输入 VS= 18V、3kHz 和 0V 至 15V 矩形波。 当我将 IC 替换为 PCN 发出后的 PCN、输出信号会振荡。 PCN 发布后、CMOS 驱动、压摆率和输入电容等各种内容发生了变化。

您能告诉我可能导致振荡的规格变化吗?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta,

    开环输出阻抗是影响稳定性的变化。  新芯片具有更高的开环输出阻抗。  我建议使用 OPA2992 作为替代品。  或者、通过添加额外的元件或修改元件值、您的电路可能会保持稳定。  如果您发布完整的运算放大器电路(包括任何容性负载)、我可以检查电路稳定性。  稳定性理论可在 https://www.ti.com/lit/wp/sboa626/sboa626.pdf 中找到 

    此致、艺术