This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA745A:12V/300A 功率监测器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1604396/ina745a-12v-300a-power-monitor

器件型号: INA745A
主题中讨论的其他器件: INA745INA228

尊敬的先生:  

 

有一个关于 12V 功率监测器,输出电流接近 300A 的应用,您是否有任何合适的产品可以推荐给我们?

 

我们的应用正在监控 12V 总功耗并向系统报告该值。

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    INA745 只能测量高达±39.32A 的电流。

    您应该选择使用外部分流器的器件、以便选择与电流范围匹配的分流电阻器。

    建议您访问此页面并浏览我们的产品选项: https://www.ti.com/product-category/amplifiers/current-sense/digital-power-monitors/products.html。 在这里、您可以根据所需的 VCM 范围、SPI 与 I2C、成本等筛选器件 对于每个看起来很好的器件、您可以查看数据表、找到满量程输入电压范围并选择合适的分流电阻器。  

    INA228 具有最高分辨率 (20 位 ADC)。

    我在 此处链接我们的误差计算器工具。 这应该会很有帮助。 您可以尝试不同的器件并插入系统参数、以查看哪种器件更适合您、从而满足任何精度要求。

    此致、

    Holly