This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:关于 THS4521 的 VIN+和 VIN-输入范围的问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1604276/ths4521-question-about-vin-and-vin--input-range-for-ths4521

器件型号: THS4521

主题:有关 THS4521 的 VIN+和 VIN-输入范围的问题
您好:
我对 THS4521 的 VIN+和 VIN-允许的输入范围有疑问。 数据表指定了以下值:

低共模输入电压:典型值:–0.1V、最大值:0V
共模输入电压高电平:最小值:1.8V、典型值:1.9V

该范围是否应该单独解读为 VIN+和 VIN-允许的电压范围?
还是表示施加到 VIN+和 VIN-的平均电压范围?

感谢您的澄清。

8816d7ab-83cc-47c9-95b3-7836e389b768.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您的电路具有负反馈、以便两个输入引脚上的电压相同。

    理论上、“共模“是指平均值、但在实践中、在任一引脚处的电压不应超过这些限值。