This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401EVM:端接电阻器 EVM

Guru**** 2758535 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401EVM, LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1604186/lmh6401evm-termination-resistors-evm

器件型号: LMH6401EVM
主题中讨论的其他器件: LMH5401EVMLMH6401

您好、

有关 EVM 的一个简单问题、我是否可以将一个端口与 50 Ω 端接器连接、或者我必须使用 180 射频功率分离器或 LMH5401EVM 将单端 50 Ω 射频信号转换为差分信号对?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:

    对于 LMH6401、即使使用端接电阻器、我们也不建议将该器件用于单端输入。 问题由器件的内部输入结构造成、固定一个输入并驱动另一个输入会影响 CMRR 性能、并会导致器件的性能失控。 具体而言、对于该器件、只需以差分方式驱动。 平衡 — 非平衡变压器或 FDA 级是实现单端输入的理想方法。  

    此致、

    Ignacio