This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:有关 OPA2277 输入电压范围的问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1603748/opa2277-question-about-input-voltage-range-of-opa2277

器件型号: OPA2277

您好的团队、

现在、我将考虑将 OPA2277 用于下一个产品。
我有一个关于 OPA2277 的问题。
OPA2277 是否具有轨到轨输入/输出功能?
如果没有、您能告诉我以下条件下的输入电压限制吗?
•V–:0V、V+:2.8V

此致、

秋山智夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPAx277 的最小电源电压为 4V。(VCM 规格表明、两个电源轨需要 2V 的余量。)  

    µV 会搜索具有轨到轨 I/O 和小于 10 μ V 失调电压的 2.8V 运算放大器: ti.com/product-category/amplifiers/op-amps/precision/products.html#~78=In;Out&480=2&1261min=1.6;2.7&2max=0.002;0.01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我同意克莱门斯的回答。 查看他分享的部分后、如果您有任何问题、请告知我们。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、Chris

    感谢您的答复。

    不幸的是,这没有回答我的问题。
    我的问题是: “假设 V–= 0V 且 V+= 2.8V、允许的输入电压范围是多少?“

    但是、我忽略了最小电源电压为 4V 这一事实
    因此、在我们的电流电路条件下、无法使用该器件、我们将选择替代器件。

    此致、

    Tomo