This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404:VIN 默认输入偏置电压输入引脚

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1603489/lmh32404-vin-default-input-bias-voltage-input-pin

器件型号: LMH32404

芯片版本的 VIN 默认电压是否可以为 0.6V、或者是否可以与典型值 2.47 相差 2.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunil、  

     是、芯片版本默认输入偏置电压的典型值为 2.47。 此器件的最小值和最大值规格仅针对该器件的封装版本进行了测试。  

    谢谢您、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    裸片版本的建议值是多少? 2.5V 到底能正常工作吗? 我也可以通过电路图了解输入范围。 我不 打算使用环境光消除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunil、

     对于默认的输入偏置电压、这是您在保持输入引脚悬空时通常会看到的值。 测试了引脚悬空时的默认值、封装器件的最小值为 2.42V、最大值为 2.52V。 这些是在投入生产之前我们封装器件的测试值。 这是一个在内部设置的值、用于设置单极脉冲的直流电压、然后可以通过 VOD 引脚从外部调整电平转换。  

      

      线性范围和绝对最大范围会有所不同。 数据表指定 LMH32404 的线性输入电流通常为 72µA 、最大值可降至 60µA。  如果输入电流超出线性电流范围、则会导致放大器内部节点饱和、从而增加放大器的恢复时间。 您是否会将光电二极管连接到引脚 IN1 和 IN4、以及它们将如何连接((PD 拉电流或灌电流)?

    谢谢您、
    Sima