This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:PCN 芯片尺寸缩小

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1598442/lm2903-pcn-die-shrink

器件型号: LM2903
主题中讨论的其他器件: LM339

它可能关心的对象、

在我们的电路内测试中、两个 LM2903 比较器之间存在一些差异。   

工作的器件在物理上标记为 LM2903、TI 48M、A2JE。

发生故障的器件在物理上标记为 LM2903、TI54K、AF1T。

您能否确认 AF1T 包含一个 RFAB 裸片收缩芯片?  PCN 20240930001.1  

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    48A2JEM =无效(返回到 TCAN 设备)。 请确认标识和完整的可订购器件型号(假设 LM2903DR)。 墨西哥在该时间范围内 (48AxxxM) 的器件是 Ji3 CFAB 材料、但我们仍需要确认正确的批次代码。

    54AF1TK = RFAB TIB 2025 年 4 月 — 最新芯片。

    TIB 和 Ji3 都是纯双极工艺、应相似。 但它们是不同的过程,所以在边缘会有细微的差异 — 但在功能上是相同的。

    有关更多信息、请参阅 LM339 系列的第 3 节应用手册:

    LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保罗,对不起的困惑。  我以为 B 是一个 8 岁的孩子。  标识为 LM2903 TI4BM A2JE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    很抱歉耽误 — 假期后的混乱。

    4BA2JEM = CFAB Ji3 2024 年 11 月 — PCN#1 材料。

    什么是失败?