This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:VBUS 连接

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1605003/ina226-vbus-connection

器件型号: INA226

尊敬的技术支持团队:

根据数据表、VBUS 连接 IN-、但我的下述资料通常连接⁺Ω 侧的 VBUS。

 

image.png

 

VBUS 引脚用于测量总线电压
放电。
(高侧检测)
在数据表示例中、VBUS 连接到分流电阻器下方的 IN-引脚侧。

分流电压被视为 IN+引脚和 IN-引脚之间的电位差进行测量。

我想查看电路图。 是否可以通过私人消息(朋友)或电子邮件发送?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD、

    实际上、可以将 VBUS 连接到 IN+或 IN-、具体取决于您要测量的是什么。 如果将它连接到 IN-、这样只能为负载供电。 如果将其连接到 IN+、则将提供系统功率(即负载功率加上分流电阻上耗散的功率)。 这实际上取决于您要测量的内容。  

    我已向您发送了一个朋友请求、以便您可以向我发送电路图以供审核。

    此致、

    Mitch