This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4567:THS4567:MFB 滤波器设计和稳定性分析 II

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1604364/ths4567-ths4567-mfb-filter-design-and-stability-analysis-ii

器件型号: THS4567

您好、

不幸的是,我原来的问题是在假日期间以某种方式关闭。 不过、同样的问题仍然与我有关。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569613/ths4567-mfb-filter-design-and-stability-analysis

BR、

OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olaf、

    很抱歉给您带来不便。 我能够查看您的原始电路并调整一些值、使其在 10V/V 的增益下保持稳定 我将在下面附加文件。 为了稳定大多数电路、通常组合使用隔离电阻来抵消响应或噪声增益整形中的任何极点、以调整噪声增益越过 Aol 的位置。 对于 FDA、可通过在输入引脚上添加差分电容器来实现噪声增益整形。 这通常是我们建议客户使其电路稳定的方式。 我们还建议在放大器的输出端放置电阻器占位符、作为我们可以转动的另一个电位旋钮、以稳定实验室中的电路。 问题是我们的大多数模型都是行为模型(而不是晶体管)、因此有时我们的模型无法像我们想要的那样准确捕捉输出阻抗或 Aol、这有时意味着我们需要在实验室中调整电路以获得所需的响应。 在布置高速器件时、仅依靠寄生效应就会改变响应、这是大多数仿真器无法捕捉到的。 这就是为什么我们建议客户在其 PCB 设计中使用 0402 电阻器来限制空间、以便在您需要额外调整占位符的情况下使用占位符来实现这一点的原因。

    e2e.ti.com/.../5736.ths4567_5F00_filter.TSCe2e.ti.com/.../5736.ths4567_5F00_stability.TSC

    此致、

    Ignacio