This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA733:有关 UA733 军用级与商用级和温度筛选的查询

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UA733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1604518/ua733-inquiry-regarding-ua733-military-vs-commercial-grade-and-temperature-screening

部件号: UA733

尊敬的先生或女士:

我们目前正在审查以前由 Texas Instruments 提供的 UA733 运算放大器的淘汰情况。

过去、我们一直使用的是 UA733MJ 军用级版本 、符合的工作温度范围 –55°C 至+125°C 。 我们理解、此军用级版本不再可用、并且该组件现在仅在其中提供 商业级版本 、为指定 0°C 至+70°C

根据我们的理解、军用级和商用级 UA733 器件基于 相同的设计和制造工艺 主要区别在于军用级设备所受的影响 附加的温度筛选和鉴定测试 然后按此方式进行标记和交付。

在这方面、我们希望与您澄清以下几点:

  • 过去、您是否有关于的信息 典型产量或通过率 有哪些商用 UA733 设备成功通过了军用温度筛查?

  • 我们的理解是否正确、军事和商业两级的区别主要是有关的 制造后温度测试 而不是一个不同的芯片或工艺?

对于我们的应用、最低运行温度要求为 –25°C 这比以前的军事资格范围要求要低得多。 因此、为了缓解淘汰风险、我们正在考虑使用 商用级 UA733 器件 、与结合使用 独立温度测试低至–25°C 以验证它们是否适合我们的用例。

我们感谢您对这种方法的可行性和相关性的反馈、以及根据您对此组件的经验可能提供的任何技术指导。

提前感谢您的支持。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    我继续向您发送了一个朋友要求离线讨论的请求。 我将继续、关闭该主题。

    此致、

    Ignacio