This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6772:晶圆制造厂最近的变化。 TI PCN 20230522002.1

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1603585/lmc6772-recent-fab-change-ti-pcn-20230522002-1

器件型号: LMC6772

它可能关心的对象、

对于近期在采用 VPN LMC6772BIM 的 TI PCN 20230522002.1 上发生晶圆制造厂变更的器件、我们会遇到问题。  器件标识为顶部 6772BI、TI 47k、A9CV、底部 KBL18。   

我们看到旧零件 National Semi 零件和 Texas Instruments 零件之间存在差异。  

 National Semi 器件标识为 Top Side National 符号、347R、LMC6772BIM。

德州仪器 (TI) 器件通常在输入引脚 3 和 5 上没有保护二极管。  您能否确认此更改?  该器件是否有任何其他变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    “47k"批次“批次代码是“新的“RFAB 芯片。

    旧 National 裸片在输入端到两个电源之间都有传统的 ESD 钳位。

    对于新的 RFAB 裸片输入、V-和输入端之间有一个传统的“下部“ESD 钳位。

    还有一个寄生“上部“寄生结、看起来像两个与 5k Ω 串联的二极管。 这些不是传统的 ESD 单元和电流
    应在该上部二极管结和电阻上限制为 1mA 或更小。 如果运行期间输入电压可能超过 V+、则建议使用外部二极管钳位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然不清楚新的 ESD 钳位是如何设置的。 是否有 2 个二极管正向偏置(与 5K 电阻串联)接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    它实际上是多个寄生结的组合 — 两个二极管和 5k Ω 串联是等效结果。

    将其视为:

    ±输入-- D1 -- D2 -- 5K -- V+