This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:BUF802 缓冲器模式仿真

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1597374/buf802-buf802-buffer-mode-simulation

器件型号: BUF802

您好、

我在复合环路中成功地对 BUF802 进行了仿真 (SPICE)、但当我尝试在缓冲模式下进行仿真(如在评估板原理图中)时、会得到错误的结果。  

模型中可能有已连接的引脚?

无论如何、是否有办法使用 TI 提供的 SPICE 模型(可能是通过手动修改模型)来模拟此模式?

谢谢!

 

Jean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎必须在 IN 引脚上强制施加正偏置(通过 1M 电阻)、任何低于或等于 GND 的值都会使电路仅在输出端生成正电压。 我的理解是、在电源电压范围内的任何东西都应该用作偏置电压、是否缺少一些东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean:  

    我将仔细检查器件的输入共模范围、并很快就会跟进模型精度。  

    此致、  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jacob、有任何关于这个的消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean:  

    对延迟响应表示歉意。 是的、我确实会查看输入共模范围、它似乎具有不切实际的限制。 我试图找到修改 SPICE 文件的方法、但很遗憾、它使用的是我不熟悉的架构。 我把它放在我们的队列中、用一个新的模型进行返工。  

    此致、  

    Jacob