This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4061M:热性能信息

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1600394/ths4061m-thermal-information

器件型号: THS4061M

我们正在对我们的 PCB 模块进行热分析仪、其中包含 P/N:THS4061MFKB 的 TI 组件
 
 
请提供以下详细信息、因为数据表中未提供该信息:
1) 结至空气热阻 (RthJA)  
2) 热阻、结−至 R θ−外壳(顶部)(RthJCt)
3) 热阻、结−至 R θ−外壳(底部)(RthJCb)
 
所有单位均应以摄氏度/瓦为单位。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     我们提交了  THS4061MFKB 热阻值的热性能请求。 由于未来两周的节假日、我们应在 1 月的第二周计算这些值。  

    谢谢您、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Rakesh、

     以下是 THS4061MFKB 的值:

    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 93.7.
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 69.3.
    结果 — θ JB(标准数据表值) 68.5.
    结果 — psi JT(标准数据表值) 63.1.
    结果 — psi JB(标准数据表值) 68.1.
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 14.9.

    感谢您的耐心、

    Sima