This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:用于输入电流检测的原理图审阅

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1605137/ina238-schematic-review-for-input-current-sensing

器件型号: INA238

尊敬的 TI 团队:

我们正在设计定制的 Nvidia Thor T5000 载板、并使用 INA238AIDGSR 进行输入电流检测。 我们的输入电流范围为 4A 至 8A。  TI 专家审核它、这样我们就可以确保原理图的可靠性。

thor_t5000_carrier_board_sch_main_mfg_power.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhi、

    原理图对我来说很好。 我会注意到、我在 INA238 附近没有看到 I2C 上拉电阻器、但我认为它们位于 原理图的不同部分。

    此致、

    Mitch