This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:OPA548 输出异常

Guru**** 2955630 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548, THS3470, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1604550/opa548-opa548-output-is-abnormal

部件号: OPA548
主题中讨论的其他器件: THS3470、 TINA-TI

如图所示、OPA548 的输出异常。 这是什么原因?
此外、如果我需要在 10MHz 到 60MHz 范围内的任何频率下获得振幅为 60Vpp 的正弦波信号、我该如何继续?

OPA548.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    感谢您的联系。  

    首先、OPA548 可能不满意 70V 电源、因为绝对最大值为 60V:

    接下来、我们在器件数据表中有一个重要的规格、即全功率带宽。  

    这显示了在整个频率范围内指定的最大输出电压:

    我们可以看到、由于器件的最大压摆率、我们将受到严重限制。  

    我需要在 10MHz 到 60MHz 范围内的任何频率下获得振幅为 60Vpp 的正弦波信号、我该如何继续?

    高速放大器最适合这种要求、因为 OPA548 的增益带宽典型值仅为 1MHz:

    我不支持高速放大器产品系列、但可以说、这可能是一个需要实现的具有一定挑战性的解决方案。

    我立即想到的是利用 THS3470 等器件、尽管即使该器件的绝对最大电源电压为 64V。  

    此外、该器件不具有产生高达 60MHz 正弦波所需的大信号 BW。  

    作为参考、要创建 60MHz 60Vpp 正弦波、需要~12000V/us 的转换率。 该器件还需要驱动存在的非无关紧要负载。

    如果您愿意、我可以再分配给高速放大器团队。  

    您是否有进一步的详细信息、了解将用于哪些用途? 最小负载阻抗是多少?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该信号驱动每单位长度具有特定阻抗的电缆(总距离为 0~0.12km)。 如果无法实现运算放大器、您是否有任何其他推荐的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 2Vpp 正弦波输入振幅条件下、可输出最高频率和电压的电流电路不一定为 OPA548。 您?发送仿真结果来进行查看吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、  

    感谢您提供传输线路的详细信息。  

    这里当然可以使用运算放大器、而且很高兴看到更多有关负载的详细信息。 我提到了 60MHz、60Vpp 输出和相对较低的负载阻抗、我知道的任何单芯片 TI 放大器都无法实现这一点。  

    我现在将这条线交给 HS AMPS 团队、但我将继续、以确保我们能够实现符合您需求的设计。

    我包含一个 THS3470 TINA-TI 参考设计、以防您想使用更快的高压器件尝试一些仿真。  

    e2e.ti.com/.../sbomcq7 tsc

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我能够查看这个主题、我同意 Jacob 关于所需压摆率的初始响应。 不过、我看到您提到了 2Vpp、您是否可以分享关于应用中所需实现方式的任何详细信息? 有关负载的任何信息也很有用。

    此致、

    Ignacio