This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9041:可施加最大压力

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1605210/tlv9041-max-pressure-could-be-applied

器件型号: TLV9041

您好的团队、

客户计划在其 SIP 模块应用中使用 TLV9041IDPWR。

您能帮助检查可向 TLV9041IDPWR 施加的最大压力是多少?

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

     大气压力、物理压力还是电压或电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    客户指的是物理压力、可以施加多少 N。 我们有这个规格吗?

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会、

    我认为没有规格。 如果有规格、则会因封装类型而异。  

    您能否详细说明预期压力的大小以及预期压力的原因? 那么我也许能够辨别这是相对论安全还是危险。