This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701:MSL 从 2 更改为 1

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1605092/tlv1701-msl-change-from-2-to-1

部件号: TLV1701

哪个生产日期代码与 TI 在 TLV1701AUDBVT 上从 MSL=2 更改为 MSL=1 的更改相关联?

我在 PCN、产品页面等中找不到此信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PS、

    通常、当规格“有所改进“时、我们不会发布 PCN。 未针对该器件发布用于 MSL 升级的 PCN。

    不同的组装地点可能具有不同的 MSL 级别。 订购和数据表将展示整个站点中该封装选项的最坏情况。 包装盒/卷带标签将显示该站点当时对应批次的正确 MSL。

    TLV1701A u DBVT 不是有效的器件型号...我假设这是 TLV1701A 的拼写错误 I DBVT。

     TLV1701A I DBVT 在其生命周期内在四个可能的组装地点组装。

    对于 DBV 封装、它现在为 MSL1、因为现在的主组装站点菲律宾 (PHI) 为 MSL1、而其他三个站点已停止生产。 这发生在 2024 年 9 月。 当前发货的 DBV 器件为 MSL1。

    但是、供应链中仍可能存在与其他 MSL2 站点相比的较旧设备。

    MSL1 可以替换 MSL2 而无需任何处理更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、  

    谢谢 — 我感谢您的简短答复-我的请求得到了充分的答复。 是的,在 VPN,我会声称数字失败。