This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300B-Q1:需要进行器件编号说明

Guru**** 2977290 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03, AMC0311S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1605429/amc1300b-q1-part-num-clarification-needed

器件型号: AMC1300B-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC131M03、 AMC0311S

你好

 

我们对 V2L 应用有一定要求。 我们需要隔离式交流电压检测器 (85V 至 250V 交流、50Hz),电流检测 — 流经交流开关的最大电流为 16A。  

 

您是否有具有交流电压和电流检测功能的隔离器 IC、它可在模拟和电流限制设置引脚 16A 中提供等效电压。

 

我们需要简单地使能逻辑引脚来控制交流开关。(无 SPI)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    遗憾的是、我们没有同时进行电压和电流测量的器件。 与多通道器件远程靠近的唯一器件是 AMC131M03 和此系列中的替代产品。 但是、它们需要 SPI 和 MCU 配置。

    如果您想以分立方式构建它、我们推出了全新的单端输出隔离式放大器系列(例如 AMC0311s)。 需要添加隔离式电源和外部比较器。  

    此致、  

    Jiri Panacek,

    德州仪器 (TI)  

    隔离式转换器“