This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:下一代

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1603973/tas6424e-q1-next-generation

器件型号: TAS6424E-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: TAS6424E、 TAS6424》

您好的团队、

我想知道 TAS6424E-Q1 的下一代产品是什么? 下一代器件有何区别和改进?

此致、

Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们可以考虑使用 RTM 器件 TAS67524。 全新 1L 结构、可在每个输出侧节省 1 个电感器、从而提高效率和热性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    TAS67524 是否与 TAS6424E 进行 P2P? 它们是否与软件兼容? 设计下一代器件时应注意哪些要点。

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    否、它们与 P2P 不兼容。 它们是两种不同的架构、因此硬件会有所不同。 TAS67524 的功能也比 TAS6424 多得多。

    其优势在于、由于 TAS67524 在输出端只需要一半的电感器用于 LC 滤波器、因此 BOM 成本更低、并且放大器所需的总面积也更小。  

    Elise