This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:C#和 USB2ANY *。dll

Guru**** 2955780 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1606031/usb2any-c-and-usb2any-dll

器件型号: USB2ANY

您好:

我正在尝试创建自己的应用程序以与 BQ97600EVM-030 进行通信。

在此基础上、我使用 USB2ANY SDK 中的 C#示例。

要唤醒 BQ97600、我必须发送一个“唤醒音调“。

例如:

 u2a.GPIO_WritePort (6、1);        /*将 GPIO 6 设置为低电平 — CS */
 u2a.GPIO_WritePulse (4、02750); //*在 MISO 线路上输出低电平脉冲达 2、75ms */
 U2a.GPIO_WritePort (6、2);        /*将 GPIO 6 设置为高电平 — CS */

不幸的是、函数调用的执行时间非常慢。

将 CS 设置为低电平与 MISO 线上发送低电平脉冲之间的时间为~50ms。

脉冲至 CS 高电平的时间再次~50ms。

是否有办法提高性能?

谢谢、

Andr é Meyer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    遗憾的是、我们无法提供帮助、TI 没有人对 USB2ANY 进行维护。