This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA598:E/D 阈值

Guru**** 2955960 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA598

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1605071/opa598-e-d-threshold

器件型号: OPA598

您好团队:

我很困惑  

在 EC 表中、E/D 电压的高阈值为 E/D om +1.5V (min)。
不过、在 6.4 器件功能模式下、它表示高阈值为 E/D com +2.5 (min)。
以下哪项陈述是正确的?

image.png

image.png

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:  

    对数据表中存在这种不一致之处、我深表歉意。 EC 表正确、有效使能范围介于 E/D 通信高 1.5V 和 5.5V 之间。 SHDN 模式将在 E/D COM 至 E/D COM +.5V 之间处于活动状态。  

    我们将努力 更新第 6.4 节、与 EC 表相关联。  

    如果我能对 OPA598 放大器提供任何其他帮助、敬请告知。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jacob-san、

    好的、感谢您的快速回答!

    此致、
    Kee Kuhara.