This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:TLV9041 电流噪声水平仿真

Guru**** 2960990 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TLV9041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1604706/pspice-for-ti-tlv9041-current-noise-level-simulation

部件号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件: TLV9041

尊敬的 TI 成员:

我发现数据表中的 TLV9041 电流噪声为 20fA/RT-Hz@1KHz、但我想知道 5Hz 至 50Hz 等低频段的噪声水平。 我发布了一个案例 (CS3151323)、得到的答案是由我自己模拟它。 我想知道如何使用 PSpise for TI 对电流噪声进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在低频时、输入电流噪声是 IB 的函数、而后者又是温度的函数: Inoise =(2*q* IB)^0.5、其中“q"是“是电子电荷、q=1.6E-19C。

    因此、在 25°C 的室温下、其中最大 IB 被指定为 12pA、Inoise 频谱密度应约为 2fA/RT-Hz — 如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的仿真结果。

    但根据您的结果、Inoise 也约为 2fA/RT-Hz@1KHz、为什么数据表将该值提及为 20fA/RT-Hz@1KHz?

    顺便说一下、如何仿真电流噪声、我使用 PSpise 进行仿真、但如果要在结果中添加 Inoise 迹线、我找不到 Inoise 迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    我认为模型中的电流噪声与数据表中的电流噪声之间存在差异。 我需要创建模型的修订版、以使其正确反映适当的电流噪声。

    要绘制电流噪声、您需要创建与 Marek 创建的电路相同的电路。 CCVS 将电流噪声转换为待绘制的电压:

    在“Simulation Settings“中、将输出电压设置为 CCVS 电压源的正极端子:

    添加迹线 V (ONOISE) 以绘制电流噪声。 请注意、即使 y 轴位于 FV 中。 它实际上以 fA 为单位(因为我们通过 CCVS 将电流转换为伏特):