This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2402F-Q1:运算放大器第二个通道未使用的引脚悬空/端接至 GND 或配置为单位增益且未连接到负载

Guru**** 2975070 points

Other Parts Discussed in Thread: ALM2402F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1606191/alm2402f-q1-op-amp-second-channel-unused-pins-floating-terminated-to-gnd-or-configured-as-unity-gain-and-not-connected-to-load

器件型号: ALM2402F-Q1

我使用的是 ALM2402F-Q1、但我只使用运算放大器的一个通道。 如何连接与第二个通道对应的引脚? 是否可以使引脚 IN (2)+、IN (2)-、OUT (2) 和 VS O (2) 悬空? 这会在输入端产生噪声吗? 如果我让 VS O (2)(它正在为 OUT (2) 的输出供电)、我是否可以将上面提到的与通道 2 相关的其余引脚保持悬空?  

是否可以将电压连接到 IN (2)+并将 IN (2)-直接连接到 OUT (2) 以配置为单位增益并保持 OUT (2) 悬空?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Martin、  

    好问题!

    这是多通道器件的重要考虑因素。 虽然现代器件往往 对每个通道具有独立的偏置结构、但这并不总是能得到保证。 此外、第二个通道的非线性运行可能会消耗额外的 功率、并可能会增加您提到的耦合噪声。  

    我们在此处提供了一份很好的应用手册、其中讨论了如何正确配置 未使用的放大器通道:如何正确配置未使用的运算放大器

    假设器件配置为单电源配置、配置 CH2 的最简单方法是在 IN2+处的 VS 和 GND 之间放置一个输入分频器、并将反馈配置为缓冲放大器。  

    输出为轨到轨、因此我们只需确保输入处于有效的共模范围内:

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢!

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jacob、谢谢您、谢谢您。 我使输入是 res /分频在电源电压范围的中间位置、以便在共模范围内有效。 后续问题:是否建议使缓冲器的输出(未使用第 2 个通道)具有接地负载或可以保持悬空状态? 非常感谢您的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Martin、

    由于配置允许对所有节点进行偏置、因此该器件可以使输出悬空。  

    IN2+通过分压器网络获得偏置电流、IN2-通过来自 OUT2 引脚的小拉/灌电流获得偏置电流。

    一些设计人员选择缩小额外的封装尺寸、以防他们需要在路上使用该额外通道。 然而、该器件无需从 OUT 到 GND/电源的任何电阻路径即可实现线性运行。  

    如果您对该器件有任何其他问题、敬请告知。  

    谢谢、

    Jacob