This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:OPA192 的反相放大器环路稳定性仿真

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1604226/opa192-inverting-amplifier-loop-stability-simulation-of-opa192

器件型号: OPA192

您好 TI 专家

  附件显示了反相放大的功能。 如何仿真此形式的环路稳定性? 谢谢!

opa192 反相放大器.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    下面是稳定性测试电路的图像。  我在您的电路中添加了一个开关和电容器、以展示 200pF 容性负载的影响。  中介绍了该测试电路背后的理论及其使用方法:   运算放大器稳定性理论和补偿方法 。  在大多数情况下、反相节点上没有容性负载或电容的运算放大器不会出现稳定性问题。  对于下面所示的图形、目标是具有 45 度或更高的相位裕度。  具有容性负载的电路和不具有容性负载的电路看起来都非常稳定。

    e2e.ti.com/.../opa192-inverting-amplifier_2D00_stability.TSC

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay

    感谢您的答复。

    此致、licunxu