This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL081H:当输入为 0V 时、TL081H 输出不会变为 0。

Guru**** 2955830 points

Other Parts Discussed in Thread: TL081H, TLV9301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1605980/tl081h-tl081h-output-is-not-going-to-0-when-input-is-0v

部件号: TL081H
主题中讨论的其他器件: TLV9301

我使用的是 TL081H、

VCC = 12V、

IN = 0/3.3V(关闭时为 0)

我在多个电路板中看到 Vout 为 0.6V、0.7V、1.6V、即使输入为 0 也是如此。

1) 在数据表中、提到的 VCM 为 (V-+ 1.5V)、即使没有输入、它是否会摆动到 1.5V 以上?

2) 如果我使用 TLV9301、会解决该问题吗?

谢谢。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.当输入电压超出 VCM 范围时、不再保证器件正常工作。 输出电压可能是什么。

    2. TLV9301 的 VCM 包含 0V、所以正常工作。 (但 TLV9301 仅在输入电压高达 10V 时工作。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjali:

    TL081H 的输出电压范围不会达到负电源轨、因此当单电源+12V (V+= 12V、V-= 0V) 且输入电压为 0V 时、放大器的输出不会恰好为 0V、限值因器件而异。  

    “相对于电源轨的电压输出摆幅“规格显示了输出电压可以达到正负电源轨的接近程度。 最大负电源轨余量(使用 40V 电源和 2k Ω 负载)为 1030mV。  

    但是、对于 TLV9301、它确实具有轨到轨输出、输出电压可能会更接近负轨:

    有关输入和输出限制的更多详细信息、请参阅我们 有关 运算放大器输入和输出摆幅限制的白皮书、 并了解运算放大器规格。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Alex、

    感谢您的解释。


    在单电源 (12V/0V) 和 0V 输入下、TL081H 输出在任何条件(温度或负载)下是否都能超过~1.5V?


    当 TL081H 处于关闭状态时、我计划使用下拉电阻器并将该信号路由到另一个外设、因此我想确认可能的最大输出电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjali:

    当输入端为 0V 时、运算放大器输出将尽可能接近 0V、并受我上一篇文章中表格中的输出电压摆幅的限制。 在这种情况下、在 25°C 和 2k Ω 负载下、TL081H 的输出电压最多为 1030mV、但该电压会根据输出电流和温度而增加。  

    简而言之、它取决于连接到放大器输出端的负载。 请参阅图 5-14:

    根据图、如果放大器灌入少量电流(在 125°C 时小于 10mA)、则输出电压不应超过负电源轨 1.5V、而是 在 125°C 时灌入~μ A 15mA 或更高电流会导致输出高于 1.5V 。

    此致、

    Alex Curtis