This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC27M7:TLC27M7MD 的产品状态

Guru**** 2955210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1606068/tlc27m7-product-status-of-tlc27m7md

器件型号: TLC27M7

您好、

我是 Collins Aerospace 的首席工程师。 我想在我的产品中使用 TLC27M7MD、因为它的额定温度为 125°C、失调电压为 500 μ V、符合我的要求。 我想知道这款器件是否可用于采购。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shwetha、

    TLC27M7MD 现已停产。 不过、EP  如果要寻找高温低失调电压的放大器、我建议使用 OPA2227-OPA2227。 125°C 时的最大失调电压为 100uV。  请告诉我此器件是否适合您、或者您是否需要满足其他规格要求。

    此致、
    嘉莉