This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301-Q1:ALERT 引脚功能

Guru**** 2961130 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1605826/ina301-q1-alert-pin-functionality

器件型号: INA301-Q1
主题中讨论的其他器件: INA301

我将 INA301Q1 用于其中一个电子保险丝应用、但我希望 INA301 能够自动控制负载线路、而无需使用使用通过 ALERT 引脚的 MCU。 但我已经了解到 ALERT 引脚在过流事件下会切换、该事件不能被视为负载的真正关闭。 我想知道 ALERT 引脚如何用于我的应用、以及 ALERT 引脚是否切换、我想知道它以什么频率切换。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您发送编修。  

    您是正确的、您需要实施外部电路来大概关闭 FET 以保护下游电路、这与以下比较器应用手册类似:  

    使用比较器时、通常没有与其切换响应时间或传播延迟一样大的频率。 此传播延迟在很大程度上取决于相对于阈值电压的过驱电压。 使用较高的过驱时、响应时间会缩短。  

    我正在为您提供我将用于您设计的 INA301 的相关规格:

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe