This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404:使用更大的 Cin 提高性能

Guru**** 2769375 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855, LMH32404, LMH6629, LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1604435/lmh32404-improve-performance-with-larger-cin

器件型号: LMH32404
主题中讨论的其他器件: LMH6629、OPA855、 LMH32401

您好 TI

我们目前在设计中使用了多个 LMH32404 器件。

这种方法效果很好、因为我们实际需要的带宽是 125MHz 并且等效输入电容非常低。 光电二极管本身远低于约 700pF、且 PCB 布线相当短。

但是、我们的新设计需要将 BW 增加到大约 400MHz。 除此之外、光电二极管传感器和基板的几何形状可能会发生变化、从而导致 TIA 处的 Cin 增加。 这是由于材料的布线长度更长和介电常数更高。 我预测 Cin((PD +寄生虫)会达到约 3pF。

您是否推荐任何其他 实现 TIA 的方法、该方法可提供与我们的第一个设计 (LMH32404) 同等的输出噪声密度、但 BW 更高、Cin 更大?

我认为可能是使用接地分流电阻器 R 后跟同相 LMH6629、但通过这种布置很难同时获得高增益和高 BW。

任何想法都将得到赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

     对于更高的 BW 设计、需要什么增益电阻器?  

    谢谢、  
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sima

    需要 20k 欧姆左右的总增益。 我也愿意采用多级设计。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

     对于 400MHz 闭环 TIA 带宽和 3pF 输入电容、您可以在使用 OPA855 作为分立式 TIA(即 8GHz GBW VFB 放大器)的第一级上看到大约 1kOhm 的最大增益。 然后、您可以使用另一个电压反馈放大器作为第二个增益级来执行此操作。 这只是取决于 1-2k Ω 反馈是否足以在第一级实现输入范围的输出。  

     如果您发现 CIN 更接近 2pF、则可以在 2k Ω 积分增益下切换到 LMH32401:

    谢谢、
    Sima