This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6550:在双绞线上支持 1080p

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6550, LMH6553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1607134/lmh6550-ahd-1080p-over-twisted-pair

器件型号: LMH6550
主题: LMH6553 中讨论的其他器件

你好  

我正在研究将通过双绞线 (~300m ) 发送 AHD 视频的产品。 我仔细研究了 TI 产品系列并找到了 FDA LMH6550、这似乎在规格要求范围内。

我正在寻找以下建议:

1.设计有源 TX 差分驱动器、其中输入来自 AHD 摄像机(单端)、输出差分来自 UTP 电缆。

1.设计带电缆均衡的有源 RX(有源 RX 平衡 — 非平衡变压器,滤波器均衡器),它将在双绞线上和输出差分上接收视频。

 

查看市场上有哪些可用(亚马逊, CCTV 商店)所有使用 3PEAK TPF143 或 Smimilar 或 NXP NE592D 或两者在同一板上活跃的 TX 和 RX 设备。 我已经采用了适合这种器件的设置、因此我认为 TI 可能拥有适合仿真或更好的仿真 IC。

上面的器件有单个输出、要在双绞线上运行视频、他们使用 WJCI-344E 电感器线圈、这些线圈是很大的组成部分、我想避免采用这种方法并寻找 FDA。

-请您告知 LMH6550 是否是 TX 和 RX 侧的好选择?

-如果 LMH6550 不是最好的、您可以建议替代方案  

主要要求:

  • FDA 单电源
  • 单端输入转差分输出
  • 长电缆 (300m)   

谢谢  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我能够了解竞争对手器件满足您所需性能的性能、我认为 LMH6550 应适用于本应用。 带宽和驱动能力是我们在驱动这些长距离应用时主要考虑的两大规格、我们的 FDA 与您确认工作的竞争器件相当。 您可以考虑的另一个器件是 LMH6553、它具有更大的器件功能和更大的带宽。 但 LMH6550 应适用于您的应用。

    此致、

    Ignacio