This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:TPA6120A2:在大容量条件下 ROUT/LOUT 处观察到信号泄漏–原理图审核请求

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1606826/tpa6120a2-tpa6120a2-signal-leakage-observed-at-rout-lout-at-high-volume-schematic-review-request

器件型号: TPA6120A2

TI 团队大家好、

在差分配置中使用 TPA6120A2 耳机放大器并使用±5V 电源。 我面临一个具体问题、想确认它是否与我的原理图设计有关。

发现的问题:

  • 在更高的音量水平下、我观察到 ROUT 和 LOUT 处的信号泄漏

  • 仅当输出摆幅较高时才会出现泄漏;在低音量电平下、输出行为正常。

  • 该行为在多个测试中是一致的。

在这一阶段、我想了解:

  • 在高输出电平下可能会发生这种类型的漏电流 输入偏置、输出网络或去耦选择

  • 如果中有任何内容 原理图拓扑 这可能会导致大容量耦合或不稳定。

如果有人查看原理图并告知相对于 recommendations.TPA6120_EVM_schematic.pdf 数据表是否存在任何错误或边际信息、我将不胜感激 

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能准确分享一下在说信号泄漏时看到的内容吗?  示波器屏幕截图(如果可用)可能很有用。 我能够查看您的原理图、我没有看到任何会导致问题的因素、因为您需要进行适当的电源去耦并选择反馈电阻器、这些电阻器是要采用的关键元件。 通常情况下、仅仅导通器件就会出现稳定性问题。因此、如果器件在较低的输出电压下按预期运行、那么我认为不存在问题、但很难说不知道发生了什么。

    此致、

    Ignacio