This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:EN 引脚可以保持悬空

Guru**** 2976900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1607175/tpa2028d1-can-the-en-pin-be-left-floating

器件型号: TPA2028D1

你好。 数据表中没有说明 EN 引脚是否可以在“始终启用“应用中保持悬空。 我没有要测试的开发套件。 我想感谢您提供答案、因为这是我们电路板上唯一的 BGA 元件、EN 引脚是 BGA 的中心焊球。 如果它可以悬空、我可以避免使用微孔或非常细的布线连接到它。 谢谢、Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    遗憾的是、EN 引脚上没有内部上拉或下拉、因此必须从外部将其设置为已知状态才能正常运行。

    e2e.ti.com/.../532935

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师