This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37B75:最大输入功率

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1605242/trf37b75-maximum-input-power

器件型号: TRF37B75

您好、

我正在尝试了解 120MHz 单频运行的最大输出功率。

我的目标是在 P1dB 点附近 (V = 5.25V 时为 21dBm) 运行放大器。

但是、在 120MHz 下、此工作点似乎非常接近数据表中指定的最大输出功率。

 

该频率下的最大输出功率是否更高?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf Samira:

    是的、120MHz 处的输出 P1dB (OP1dB) 确实高于 2GHz 下指定的典型 17.5dBm。

    根据数据表中的图 5:

    • 5.0V 时:  120MHz 处的 OP1dB 通常约为 19dBm 至 20dBm。
    • 在 5.25V 时:  将电源电压增大到建议的最大值 5.25V 会允许更大的电压摆幅、从而将 OP1dB 推至 21dBm。

    关于您对该限值的担忧、您能否说明您所指的数据表中的具体“最大输出功率“规格? 数据表通常定义了   输入功率的绝对最大额定值 (10dBm)、但未明确定义输出功率。

    在 P1dB 点附近运行对于器件通常是安全的、前提是您保持在输入功率限制范围内:

    • 输入功率的绝对最大额定值为 10dBm。

    • 在 120MHz 时、典型增益约为 15dB、在 P1dB 压缩点、增益压缩 1dB(至~14dB)。

      引脚= Pout−增益压缩=21dBm −14dB=7dBm   

      由于 7dBm 完全在 10dBm 绝对最大额定值范围内、因此该工作点是安全的

    此致、

    Hruday