This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9104:需要额定电流更高的替代方案

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1606305/tlv9104-need-higher-current-rated-alternative

器件型号: TLV9104

尊敬的团队:

 

我正在寻找 0.8~1.3V、0~400mA、BW 1kHz 作为 TLV9104SIRTER 的替代方案。

但我无法找到有关此问题的帮助

 

谢谢你