This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7374:ADA4432-1WBCPZ-R7 替代产品

Guru**** 2977730 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7314, THS7374, OPA361-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1607300/ths7374-ada4432-1wbcpz-r7-replacement

器件型号: THS7374
主题中讨论的其他器件: THS7314、 OPA361-Q1

您好、专家:

我的客户希望找到 ADA4432-1WBCPZ-R7 的替代产品。 您是否想提供汽车级解决方案来替代它? 我查看了另一个 E2E 主题、似乎 THS7314 或 THS7374 可以支持此替代产品、但没有汽车级的 THS7374 或 THS7314。 谢谢!

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093646/searching-ti-solution?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADA4432-1WBCPZ-R7#

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

     感谢您查看这个选项。  THS7374 或 THS7314 没有汽车级器件。 我们有一个可选的汽车视频放大器:OPA361-Q1。 该器件具有类似的带宽、固定增益、电源电压范围和电平转换器集成:

      OPA361-Q1

    • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 电源电压: 2.5V 至 3.3V
    • 双极视频 DAC 重建滤波器
    • 内部增益:5.2V/V
    • 关断控制
    • 截止频率:9MHz
    • 集成型电平转换器
      • 直流耦合输入
      • 直流耦合输出
      • 无需输出电容器

    谢谢您、

    Sima